This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:Detmatrix 在5.3L SDK 中扩展所有多普勒。

Guru**** 2546850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1269002/awrl6432-detmatrix-has-all-doppler-spread-in-5-3l-sdk

器件型号:AWRL6432

大家好、

我们在5.3L SDK 中使用 MMW_demo 示例。 我们已 根据客户要求更改了雷达配置、并将多普勒 DPU 从线性 uint32_t 标度更改为记录 uint16_t 标度以节省存储器空间。
我们看到的是检测矩阵中的多普勒分布。

我们为对应的 det-matrix 保存了 radarCube,并在 MATLAB 中执行了 det-matrix 计算,但我们仍然看到所有的多普勒分布。


通过该实验、我们看到雷达立方体本身具有所有多普勒展频、但不是由于多普勒 DPU。  
我请您在以下问题上提供帮助:
1.为什么看到了多普勒传播?
2.如何避免多普勒传播?


提前感谢、

此致、
M·吉里什·维伦德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:

    请允许一天左右的时间提供更详细的反馈。 与此同时、与您发表的其他帖子一样、您能否提供有关如何验证您观察到的内容不准确的任何其他信息?

    谢谢。

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Clinton!

    我们在实验室内捕获了这个 det-matrix 和雷达立方体。 在场景中、只有成人站立 静止的 进行雷达视轴测量。 我们确信、场景中没有任何静态或移动的物体。 由于只有一个成人,他仍然存在, dopplerbin 0周围应该有峰值,并且不应该有任何峰值在相应的范围列,因为没有动量。 但在相应的距离列中存在全多普勒展频。

    为什么会这样呢?

    如果您有任何疑问或建议、

    此致

    M·吉里什·维伦德拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:

    您是否为多普勒 DPU 启用了窗口? 如果是、您能否提供您正在申请的窗口?

    谢谢。

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Clinton!

    我们将使用默认的 MMW_demo 多普勒 DPU 窗口、即 Hanning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Clinton!

    抱歉,我错了三个主题,请告诉我,如果你想打开一个新的相关主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:

    不用担心、这个问题再次公开、我们可以继续讨论。

    您能否提供您正在运行供我们分析的雷达立方体数据和 MATLAB 脚本?

    我还想询问一下如何对照其他硬件来检查这一点-您是否在另一个6432 EVM 上复制了此相同行为? 另外、查看使用6443 EVM 进行的相同测试的结果也会很有趣。 你可以运行该实验吗?

    谢谢。

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AlldopplerSpreadIssue.zipHiClinton,

    已与其他硬件进行检查、但我们仍然看到问题。 我们 没有6443 EVM。 我们在此附加了二进制和 MATLAB 脚本、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:

    感谢您发送此邮件。 请允许我留出一些时间进行评估。

    -克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、此处的问题主要是通过更新配置参数来解决的。