请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843BOOST 您好! 这是 Nirban,我怀疑是否可以在运行时更改 CLI 配置?
例如,如果当前配置的 距离检测为30m,则距离分辨率为2.5m。 假设当车辆在5m 处时、我希望距离分辨率更改为0.8m。
因此可以在 CLI 配置中更改运行时?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好! 这是 Nirban,我怀疑是否可以在运行时更改 CLI 配置?
例如,如果当前配置的 距离检测为30m,则距离分辨率为2.5m。 假设当车辆在5m 处时、我希望距离分辨率更改为0.8m。
因此可以在 CLI 配置中更改运行时?