This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:具有 SDK 的 FCC 测试的 CW 模式

Guru**** 2555180 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1268065/iwr6843aop-cw-mode-fo-fcc-testinf-with-sdk

器件型号:IWR6843AOP

您好!

我需要将带  IWR6843AOP 的定制电路板置于连续波模式以进行 FCC 测试。

我知道有用于此目的的 LUA 脚本 、但我们的电路板不具有使用 DCA 所需的接头。

而我们有可用的 UART 连接、因此我会使用具有 CLI 界面的 SDK 来发送用于 CW 模式的配置。

这是正确的方式吗? 我 在路径中找到了文件:mmWave_Studio_CLI_xwr68xx:

C:\ti\radar_toolbox_1_20_00_11\tools\studio _cli\prebuild_binaries

对于 IWR6843AOP 也很好吗?  

非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在调查您的问题、很快会回复您。

    此致

    安盖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    新的 Studio CLI 工具将允许您通过 UART 端口配置 CW。 请检查以下链接以获取 TI mmWave Studio CLI 用户指南:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AD9z.2Ydz0RjPF.ZURidPg__Z2F8GEn__LATEST

    此致、

    安盖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我设法将 Studio CLI 与 IWR6843AOP 配合使用、我认为它始于连续波生成。 实际上、我不知道是否以单频率运行生成、但我使用  rlRfGetTemperatureReport  函数来监控温度、它正在快速增加。 因此、我认为它正在运行。 我可以使该模式保持运行多长时间? 我看到温度 在30秒左右达到100摄氏度、然后我关闭了 CW 模式、但我不知道 FCC 测试有多长时间。 在我必须关闭 CW 模式之前、温度可以达到多高?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IWR6843AOP 器件支持的工作温度为-40°C 至105°C。请确保温度未超过105°C。

    此致

    安盖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您指的是哪种温度? 我可以监测低于以下的温度、并在达到温度阈值时关闭 CW 模式:

    Rx0、 Rx1、 Rx2、Rx3、Tx0、 Tx1、Tx2、PM、Dig  

    此致、

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    理想情况下、我们应检查所有温度传感器、并确保所有传感器的温度都低于105摄氏度。

    此致

    安盖特