This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:通过 FCC 认证的多天线的传导功率

Guru**** 2013580 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1268828/iwr6843aop-conducted-power-of-multiple-antenna-for-fcc-certification

器件型号:IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件:IWR6843

同时运行多个天线对传导功率有什么影响? 我从 swra753.pdf 上看到 总增益(以及辐射功率)中增加了10*log (N)、但这为什么它也不会对传导功率产生影响?

FCC 为高带宽应用指定了-10dBm 的峰值传导功率、因此我将 txOutPowerBackoff 设置为0x181818、使每个天线的功率从12dBm 降低到-12dBm。 我使用三根有源天线按如下公式计算辐射功率:

P 传导+增益+ 10* log (N)=-12 + 5.2 + 10* log (3)=-2.03dBm

这看起来是否正确? 如果三根天线同时运行、传导功率是否仍然仅为-12dBm?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在调查您的问题、很快会回复您。

    此致

    安盖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以 通过测量总体有效全向辐射功率(EIRP)、然后减去天线增益来计算传导功率。  

    辐射功率的计算似乎是正确的。

    对于 EIRP、FCC 规范已从10dBm 放宽到14dBm。

    此致

    安盖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 您能否指出此部件的天线增益为5.2dB、默认功耗为12dB 的文档? 我从 线性调频脉冲设计工具采购它们 、但如果可能、我更愿意参考数据表。 我在 IWR6843的主数据表中没有看到这些值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看第4节。 阅读和使用指南。

    60GHz 毫米波传感器 EVM (修订版 E)(TI.com)

    此致

    安盖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我是否应该将这个10 dBm 的最大功率视为真实来源? 其他文档说明该值为12 dBm、例如 ASIN 为 Resource Explorer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    如 Resource Explorer 中所述、它应为12dBm。

    此致

    安盖特