This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:IWR6843AOPEVM

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1272753/iwr6843aopevm-iwr6843aopevm

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843IWR1443

大家好、  

首先我想自我介绍一下。 Iam Marnick 24岁和 iam  
传感器来完成一个项目。  

我有一个关于 IWR6843毫米波传感器的问题。
工业工具箱中包含一些基于  IWR1443 EVM 的实验。

例如: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=VLyFKFf__4.11.0&a=VLyFKFf__4.12.1&node=A__ADtrgcB6hhKFV1oz5bYE3Q__com.ti.mmwave_industrial_toolbox__VLyFKFf__4.11.0&r=VLyFKFf__4.11.1
"使用毫米波进行区域占用检测"。

但我使用的是 IWR6843、我想知道 IWR6843的结果是否相同。

希望您能帮我解决我的问题。  


此致、
马尔尼克·比耶尔斯马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    6843的结果应该是可比的。 这两个器件之间的根本区别在于6843 的工作频率为60GHz、1443的工作频率为77GHz、因此性能可能略有差异、但总体而言、应该非常相似。

    此致!

    纳特