This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:使用虚拟天线进行角度估算时出现问题

Guru**** 2551770 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1267987/iwr6843aopevm-problems-with-angle-estimation-using-virtual-antennas

器件型号:IWR6843AOPEVM

您好,

我想问一下、这里提到的红色部分的180°相位问题是否会影响我的角度估算? 我使用 TDM-MIMO 模式来获取数据。 现在、我想在虚拟阵列中使用4、3、12和11进行 FFT 处理。 若要估算俯仰角、图中所示红色部分的相位差是否会影响角度估算?或者、如果我想使用该虚拟数组的数据、则必须先更改红色部分的所有相位、然后再继续进行后续的角度估算?

此致,

加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您在这里提到的相位反转应该通过  antPhaseRot 进行处理、

    antPhaseRot 1 -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1

    此致!

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我仍然不太明白、这是否意味着从 TI 提供的数据采集演示中获得的数据已经过相位反转?

    此致,

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    很抱歉耽误你的时间。 Nate 目前不在办公室。 预计他明天会回来。 非常感谢您的耐心等待。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    原先从天线流经 ADC 时、有哪些数据流具有该相位旋转。 通过在雷达数据存储器中进行处理将其从数据中删除。 如果使用某个 TI 处理链从器件中获取数据、则应校正相位反转、并且所有天线都 应彼此同相。

    此致!

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您的答案能否简洁明了? 我使用 DCA1000+iwr6843aopevm 进行收集。 bin 文件数据、我在4、3、12和11的虚拟数组中使用 FFT 处理来估算俯仰角。 那么、我现在是否需要在红色部分中执行相位旋转、

    此致,

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    在这种情况下、是的、您需要自己用相位旋转补偿角度。

    此致!

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    好的、谢谢、但我能不能问为什么会发生180度旋转?

    此致,

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    请参阅第3.3节

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=1AslXXD__1.10.00.13&node=A__AIQPG9x7K34A8l4ZELgznA__radar_toolbox__1AslXXD__1.10.00.13

    此致!

    纳特