主题中讨论的其他器件: SN74LVC3G17
您好!
问题1:
我想建议在将 DRV5013连接到 SN74LVC3G17时应注意什么。 我们需要您检查外部元件。
■工作温度:5~80°C
■μ V VCC:5V±10% 
问题2.
C1 = 0.01uF 已连接到 DRV5013、但数据表显示 C1为0.1uF 或更高。 数据表中哪一项是正确的?


谢谢。
科诺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
问题1:
我想建议在将 DRV5013连接到 SN74LVC3G17时应注意什么。 我们需要您检查外部元件。
■工作温度:5~80°C
■μ V VCC:5V±10% 
问题2.
C1 = 0.01uF 已连接到 DRV5013、但数据表显示 C1为0.1uF 或更高。 数据表中哪一项是正确的?


谢谢。
科诺
Conor、
您已在 DRV5013的开漏输出上正确使用了上拉电阻器。 输出引脚通常能够吸收大约30 mA 的电流(假设您不存在散热问题)、因此即使您可以使用38V 电源、由于存在上拉电阻器、我们也只预计需要最大3.8 mA。
通过您的滤波器配置、您将无法使用传感器的整个输出带宽(10KHz)。 相反、似乎您预计在大约1.2毫秒时达到95%。 您不希望输入字段的变化速度超过此值、否则您可能无法完全检测每次转换。
SN74LVC3G17支持高达5.5V 的电压、因此您显然无法将 VCC 设置为高于此电平。 虽然您可以使用此器件转换为3.3V 输出、但 DRV5013可在低至2.5V 的 VCC 电压下工作、因此您可以直接通过传感器产生3.3V 输出。
对于旁路电容器、此处所需的最小值为0.01uF、但有一个使用0.1uF 的示例应用图、这是完全可以接受的、因为它大于最低要求。
谢谢。
斯科特
Scott、您好、
在您的滤波器配置中,您将无法使用传感器的全输出带宽(10 KHz)。 相反,似乎你应该期望达到95%在约1.2毫秒。[/报价]上述计算是如何进行的? 95%可能表示3τ μ V。 如果我理解正确、站立95%大约需要0.2ms。
■3τ= 3CR = 3 x 27kΩ x 2700pF = 0.218msDRV5013可在低至2.5V 的 VCC 电压下运行、因此您可以直接从传感器产生3.3V 输出。当 VCC 设置为2.5V 时、是否有输出至3.3V 的基准电路?
谢谢。
科诺
[/quote]
Conor、
当我昨天进行响应时、我运行了一个38V 电源情况仿真来确认上升时间。 我做了一个算术错误,我很高兴你发现了它。 正确估算值应为0.2ms、而不是1.2ms。

以500Hz 的方波输入运行、我得到了以下图表、这证实了您的计算。

对于3.3V 输出、器件是开漏器件、这意味着 VOH 电平由上拉电压设置。 该电压应始终设置为与 Vcc 相同。 如果您希望输出为3.3V、则会使用 Vcc = 3.3V 为器件供电并相应地连接上拉电阻。
谢谢。
斯科特