This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20:有关线路调节的计量单位的问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1268801/lm20-question-on-unit-of-measure-for-line-regulation

器件型号:LM20

你好。

我们使用 LM20BIM7器件。

我对用于线路调节的单位有疑问。

第一个线路调节测试列出的测试条件为 2.4V≤V+≤5.0V、最大限值为3.7mV/V。

第二个线路调节测试列出的测试条件为 5.0V≤V+≤5.5V、最大限值为11mV

您能否解释一下为什么第一次测试指定了以 mV/V 为单位的限制、第二次测试指定了以 mV 为单位的限制?

不应该两个测试都列出相同的测量单位?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl、您好!

    我不知道它是否是一个拼写错误,但是的,最好他们应该有相同的单位,以避免混淆,我希望它更清楚。 该范围内11mV 的线路调节意味着从+5V 电源到+5.5V 电源的输出电压的最大变化为11mV。 如果您更喜欢 mV/V 单位、这意味着它变为22mV/V (11mV/(5.5V-5V)= 11mV/(0.5V)= 22mV/V)。  

    此致

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alex。

    这确实有一些帮助。

    如果我们将单位指定为 mV、则测试条件2.4V <= V+<= 5.5V 的限值将为3.3mV/V (5.0-2.4V)= 3.3mV/V (2.6V)= 8.58mV。

    是这样吗?

    谢谢!

    卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl

    是的、这是正确的。

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alex。

    我们将测试该 LM20。

    您能否提供测试线路稳压的测试方法、以便在测试条件下测试2.4V <= V+<= 5.0V 和5.0V <= V+<= 5.5V?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl

    为了确定线路调节、我们将 LM20与校准的基准进行测量并扫描受控环境中的温度、然后读取模拟输出以获取温度误差。 在每个温度下、电源电压会发生阶跃、在这种情况下、每个温度至少测试了3个电源电压(2.4V、5V、5.5V)。 线路调节在后处理中计算。 器件在给定温度下的模拟输出将随电源电压的不同而变化、因此2个电源电压之间的模拟输出变化除以电源电压的变化。 如果您只想评估室温下的线路调节情况、只需测量多个不同电源电压下的模拟输出、并应用以下公式:lr =(Vout_A - Vout_B)/(VDD_A - VDD_B)

    此致

    -亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、这是一个很好的信息。 如果我们希望在室温以外的温度下测试此结果、我们只需使器件的温度保持稳定并执行此类测量。 谢谢你。