请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP422-TMP22 EP 在 TI 数据表中、有一个参数转换时间、如何在生产中测试该时间?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 TI 数据表中、有一个参数转换时间、如何在生产中测试该时间?
感谢您的提问。 除了特定的详细信息外、测试程序、设备和技术通常是专有信息、 我们无法在 E2E 设计支持论坛等开放论坛上分享这些信息。
如果我们无法通过此论坛回答您的问题、根据您的需要、我们可能能够通过您指定的销售和应用支持团队进行沟通。
此致、
维克多·所罗门