This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614EVM:适用于3D 旋转检测的电感感感感应:寻求建议和硬件解决方案

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1614EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1266320/ldc1614evm-inductance-sensing-for-3d-rotation-detection-seeking-advice-and-hardware-solutions

器件型号:LDC1614EVM

我正在尝试在距离传感器特定距离处检测电感/谐振频率偏移与3D 旋转(倾斜、偏转和俯仰)的变化。 更具体地说、我将尝试检测距离传感器5cm 且可以旋转的金属物体。 我购买了 LDC1614EVM、它支持四个通道的电感式传感器。 我在这方面有几个问题,非常感谢任何帮助。

  • 我正在寻找一种可以安装传感器和目标并以数字方式控制传感器和目标之间的距离及其3D 旋转的设备。 我在该链接上观看了有关接近感应应用的视频: 点击此链接:LDC1000 EVM 入门。  在本视频的5:15至5:50分钟内、我观察到一个安装在步进电机上的传感器、可以精确地以数字方式控制它们之间的距离。 我有兴趣获取视频中展示的传感器/目标安装和目标、以便为我的应用执行类似的测量。 为此、我希望了解有关这些附件的可用性和规格的更多详细信息。 具体而言、我想知道传感器/目标底座的器件型号或产品名称、以及传感器/目标底座的详细规格和功能、包括其尺寸、材料以及有助于实现特定轴和旋转测量的任何可调参数。

  • 为实现我所需的目标、建议采用哪种传感器配置? 传感器应该以圆形、矩形或任何其他特定图案进行组织吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ATA:

    您能否提供一些有关金属物体的尺寸/形状和材料类型的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    感谢您的答复。 我对尺寸有限制、不应超过10x10mm² μ m、厚度可高达约1cm。 形状可以是任何形状、材料在这个阶段都不重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10x10mm 目标尺寸无法实现5cm 范围。  如果您能够在~1cm 的范围内工作、则可以探索解决方案。  更短的距离在应用中是否可以接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    距离不能更短、但目标可以具有任何形式。 有没有工具可以用于输入我的设计要求、如感应距离和传感器分辨率? 该工具随后将输出传感器规格和目标要求、包括其尺寸。 我想知道从这么远的距离进行感应所需的典型目标尺寸是多少。 我找到了 LDC 工具 Excel 工作表;但是、没有任何与目标设计相关的内容。 我正在寻找此链接中显示的工具:https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/inductive-sensing-five-minute-sensor-coil-design。但是、该工具的新版本不具有图片中显示的这些功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ATA、

    查看以下有关线圈设计和目标设计注意事项的应用手册。  通常、可以实现的范围大约是线圈直径的一半。  另请注意、LDC 器件可以正确激励的线圈最大尺寸约为50mm。  通常、目标的尺寸应与线圈类似。  传感器设计应用手册的第2.4节对此进行了讨论。   

    https://www.ti.com/lit/an/snoa930c/snoa930c.pdf 

    https://www.ti.com/lit/an/snoa957b/snoa957b.pdf 

     对于电感式传感而言、5cm 的距离是相当远的距离。  如果可以使用直径约50mm 且尺寸类似的优质导电材料(铝或铜)优化线圈设计、则可以接近5cm 范围;但是如果只是处于可检测范围的边缘、就无法提供很好的动态范围。  请记住、您还需要为每个轴配备一个线圈、并且您可能会在这些线圈之间产生耦合。  我认为使用电感式传感器应该是可行的、但非常具有挑战性。