This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:AWR1843Boost

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1267923/awr1843boost-awr1843boost

器件型号:AWR1843BOOST

我也没有看到任何数据被载入毫米波增光片中。

请提供帮助。

我已尝试不同版本的 SDK:版本3.2至3.6

都是一样的。

在哪里可以找到分步教程或指南?

用户指南非常不清楚且不实用!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    SDK 用户指南中确实提到了分步指南。 您能否确认以下事项:

    1. 已从正确的 SDK 版本刷写演示。
    2. 使用 Tera Term 等工具确认演示可以正常工作。
    3. 使用与您的 SDK 版本相匹配的可视化工具版本。
    4. 然后尝试在可视化工具上接收演示的输出。

    请告诉我、这是否起作用、或者您在哪一步遇到了问题。 下面是一个线程的链接、如果仍有不清楚的地方、可以帮助您完成这些步骤。

    (+) AWR1642BOOST:AWR1642BOOST 毫米波雷达传感器-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    考希克