This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6443:适用于 IWR6443和 WL1807MOD 的 MCU 或 MPU

Guru**** 2552650 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD, IWR6443, LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1267087/iwr6443-mcu-or-mpu-for-iwr6443-and-wl1807mod

器件型号:IWR6443
主题中讨论的其他器件:WL1807MOD、、 LP-AM243

您好、TI 团队、

我们在  其中一个应用中使用了 IWR6443毫米波传感器和 WL1807MOD WiFi 模块。

我们希望使用毫米波传感器采集数据、并通过 WiFi 将这些数据传输到我们的服务器、

我们知道、毫米波传感器芯片需要 MCU+DSP、Wifi 芯片需要 MCU/MPU。

对于此应用可以使用、请推荐单个 MCU/MPU+DSP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我们知道毫米波传感器芯片需要一个 MCU+DSP

    IWR6443具有一个 MCU 和 HWA、可进行必要的雷达计算。 您应该不需要另一个处理器来处理雷达数据。 您可以通过 UART/SPI 将其输出。

    我会将这份线索转发给 WL1807团队以解决与之相关的问题。

    此致!

    纳特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    关于 WiFi 传输、我建议使用我们其中一种具有内置 MCU 的解决方案、而不是使用需要单独处理器的 WL1807MOD。 CC3235器件具有内置 MCU、也属于 WiFi 4双频段。 利用这些器件之一、您可以通过 UART/SPI 将数据从 IWR6443传输到 CC3235、然后按照计划通过 WiFi 传输该数据。  

    如果您决定使用该解决方案、可以选择使用 SDK 来开发代码以与其他器件通信、或者您也可以利用 AT 命令在两个器件之间进行交互。 有关 AT 命令的用户指南链接如下: https://www.ti.com/lit/ug/swru534d/swru534d.pdf?ts = 1693988952052&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F。  

    此致!
    科林讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corinne:

    感谢您的快速回复。 这是一个很大的帮助。

    但我们的客户正在寻找 WiFi 6解决方案(在最差的 WiFi 5 )。

    您能否推荐其他合适的解决方案?

    此致、

    普拉德普  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    我们的 WiFi 6/5解决方案将于年底发布、您可以通过此链接立即订购样片: https://www.ti.com/product/CC3301。请注意、您需要额外 运行 TCP/IP 的 MCU、例如 LP-AM243。

    此致!
    科林讷