This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2010EVM:使用 Python 与 HDC2010EVM 上的串行接口通信

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2010EVM, HDC2010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1267322/hdc2010evm-communicating-to-the-serial-interface-on-the-hdc2010evm-using-python

器件型号:HDC2010EVM
主题中讨论的其他器件: HDC2010

您好!

我们目前正在使用 HDC2010EVM 评估板、并希望通过 python 和 pyserial 库将其连接。 您能否向我们提供说明串行协议格式的文档以及可能发送到 HDC2010EVM 板的命令列表、这些命令均用于配置板载 MSP430以及控制、并从板载 HDC2010传感器获取数据。

谢谢!

安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    我们不支持将 HDC2010EVM 与其他软件搭配使用。 请将 EVM 与 TI 提供的软件配合使用、以评估 HDC2010器件。 可从 https://www.ti.com/tool/HDC2010EVM 下载该软件、

    HDC2010EVM 设计有可拆式 PCB 部分、可让您将 HDC2010传感器与 USB 控制器分离。 如果您需要进一步访问该传感器、我建议将其连接到您自己的 I2C 主机控制器。 我们 提供了应用手册和示例代码来帮助您为 HDC2010传感器编写软件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们想再次进行检查、确保没有 遗漏任何内容。

    谢谢。

    安迪