请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1314DIAL-EVM 主题中讨论的其他器件:LDC1314
团队、您好!
我们已经用 GUI 测试了 LDC1314DIAL EVM ,当我们旋转 PCB 时,在 GUI 上,我们将获得绝对值,即精确的度数位置。
我们将在 GUI 的帮助下观察所有这些结果。 指南中指出、我们也可以将此套件用作独立的应用程序、但我们在任何地方都未提及如何独立运行。
您能否提供一些文档或步骤,我们可以将此套件用作独立应用程序,并提供我们可以观察输出的信息。 现在能够在 GUI 上看到输出、但能够独立地通过方式和位置观察输出。
可以将此绝对数据转换为增量格式。
此致、
沙雅里信德