This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5124-Q1:传感器论坛

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1263605/tmag5124-q1-sensors-forum

器件型号:TMAG5124-Q1

您好!

TMAG5124G 目录中给出的图形适用于3V-12V 的电源电压。 我的应用中的 VCC 要求是28V +/- 10%。 您能否提供该示例的图表? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhagyashree:

    感谢您在传感器论坛发帖。 根据 此处其他这篇文章、 您可能要查找基于电压输出的器件。  

    我不确定我们是否能为该器件提供28V 电压的图形、但如果仍然需要这些图形、请告知我、我可以与我们的验证团队核实。

    此致!

    艾萨克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac:

    我正在查找 TMAG5124G 数据表中提供的28V 电源电压的所有图片。 这是我们的应用中所需要的。 如果您能提供相同的内容、那将非常有用。

    谢谢。

    Bhagyashree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bhagyashree:

    感谢您确认仍需要这些文件。 让我与验证团队核实一下我们可能收集哪些数据。

    此致!

    艾萨克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bhagyashree:

    我向您发送了一份朋友请求、以便我提供额外的数据、前提是您可以接受我的请求。 谢谢!

    此致!

    艾萨克