This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:生命体征演示不起作用

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, UNIFLASH, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1264943/iwr6843aopevm-vital-signs-demo-doesn-t-work

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHMMWAVEICBOOST

我尝试过生命体征演示快速入门、但演示不起作用(界面上没有数据)。  

请帮我。

详情如下。

・网址: 68xx 生命体征(TI.com)

器件: 工业毫米波承载板+IWR6843AOPEVM

・电脑:Windows 10 Pro

・毫米波工业工具箱:4.12.1

・TI 毫米波 SDK: 03.05.00.04 (2021年1月06日)

・Uniflash:8.3.0

使用 Uniflash 的闪存没有错误。

我在每次配置更改后都按下了 NRST 按钮。

请参考下图。

[设备管理器]

[散列]

[工具]

[设备]

[演示]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    生命体征演示已被弃用。 您是否看过我们最新的 生命体征演示? 我建议您使用这个新的演示进行评估、因为这是我们当前支持的演示。 如果该演示不适合您的需求且需要较旧版本、我建议仔细检查 MMWAVEICBOOST 和 IWR6843AOPEVM 上的开关设置是否与用户指南中所示的设置相符。 此外、您应该确保在每次运行演示之前按下 nReset 按钮、如所链接的线程中所述。

    此致、

    约什