This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:更改配置文件中的配置文件配置

Guru**** 2542560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1257492/iwr6843aopevm-changing-the-profile-configuration-in-the-configuration-file

器件型号:IWR6843AOPEVM

大家好、

目前、我们使用工业工具箱4_9_0来使用开销人数统计演示(因为它具有用于该演示的 GUI)

我尝试使用多配置文件配置来支持更长和更短的范围。

我有以下问题:

a)如文档中所述、人员计数不支持高级帧配置。 但它是否支持如下所述的多配置文件配置?

sensorStop
flushCfg
dfeDataOutputMode 1
channelCfg 15 7 0
adcCfg 2 1
adcbufCfg -1 0 1 1 1
lowPower 0 0


profileCfg 0 61.2 60.00 17.00 50 328965 0 55.27 1 128 2000.00 2 1 36
profileCfg 1 61.2 60.00 17.00 50 328965 0 50.00 1 96 4000.00 0 0 30

chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
chirpCfg 1 1 0 0 0 0 0 2
chirpCfg 2 2 0 0 0 0 0 4

chirpCfg 3 3 1 0 0 0 0 1
chirpCfg 4 4 1 0 0 0 0 2
chirpCfg 5 5 10 0 0 0 4

当我尝试使用它时、雷达在 sensorStart 后挂起。 您能对此发表评论吗?

b)然后、我尝试更改参数、如斜坡常数、ADC 样本数量和采样率、以观察检测中的一些变化。 但这次雷达也在 sensorStart 之后挂起。

您能否为配置文件配置建议一些值、以便在检测中观察到一些变化?

提前感谢团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="547928" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1257492/iwr6843aopevm-changing-the-profile-configuration-in-the-configuration-file "]

    目前、我们使用工业工具箱4_9_0来使用开销人数统计演示(因为它具有用于该演示的 GUI)

    [/报价]

    在较新版本的 工具箱中、您可以将工业可视化工具与器件上运行的开销3D 人员跟踪软件配合使用。

    [报价 userid="547928" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1257492/iwr6843aopevm-changing-the-profile-configuration-in-the-configuration-file "]

    当我尝试使用它时、雷达在 sensorStart 后挂起。 您能对此发表评论吗?

    [/报价]

    似乎您在第19行有一个拼写错误。 您有10、我认为您应该有1 0。 这会告诉器件查找未定义的线性调频脉冲。

    [报价 userid="547928" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1257492/iwr6843aopevm-changing-the-profile-configuration-in-the-configuration-file "]

    b)然后、我尝试更改参数、如斜坡常数、ADC 样本数量和采样率、以观察检测中的一些变化。 但这次雷达也在 sensorStart 之后挂起。

    [/报价]

    我不确定3D 人员计数演示是否支持多个不同的线性调频脉冲、但我认为这不太可能、因为它不支持高级帧配置。 开箱即用演示当然应该是这样。 您能否尝试创建 具有多个线性调频脉冲的配置、该配置 不会在开箱即用时出错、看看它是否适用于人数统计?

    此致!

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate!

    我有以下问题:

    1) 1)更改 profileCfg 中的参数会使雷达挂起。 在检查固件时、我在 mss_main.c 中找到了一条评论、如"用户需要填充 gMmwMssMCB.cfg.ctrlCfg 并在调用此函数之前向毫米波添加配置文件/线性调频脉冲"  Pcount3DDemo_configSensor。

    能否给我解释一下?

    2)接下来,我更改了配置参数,如 StaticBoundaryBox、BoundaryBox 和 gatingParams。 这次固件清除置位错误和运行时错误、并终止执行。

    此硬件和演示的配置参数是否是固定的?  

    如果你给我详细的信息这将是很好的.

    谢谢 Nate、

    波尔内卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Poorneka:

    1) 1)更改 profileCfg 中的参数会使雷达挂起。 在检查固件时、我在 mss_main.c 中找到了一条评论、如"用户需要填充 gMmwMssMCB.cfg.ctrlCfg 并在调用此函数之前向毫米波添加配置文件/线性调频脉冲"  Pcount3DDemo_configSensor。

    [/报价]

    您使用的配置文件是什么? 听起来可能是无效的。

    2)接下来,我更改了配置参数,如 StaticBoundaryBox、BoundaryBox 和 gatingParams。 这次固件清除置位错误和运行时错误、并终止执行。

    [/报价]

    更改这些参数不太可能产生这一结果。 您能否给我提供所使用的 cfg 文件?

    此致!

    纳特

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用的配置文件为:

    ~/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0\labs\people_counting\68xx_3d_people_counting\chirp_configs\AOP_6m_default.cfg

    % SDK Parameters
    % See the SDK user's guide for more information
    % "C:\ti\mmwave_sdk_[VER]\docs\mmwave_sdk_user_guide.pdf"
    sensorStop
    flushCfg
    dfeDataOutputMode 1
    channelCfg 15 7 0
    adcCfg 2 1
    adcbufCfg -1 0 1 1 1
    lowPower 0 0
    
    
    % Detection Layer Parameters
    % See the Detection Layer Tuning Guide for more information
    % "C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_[VER]\labs\people_counting\docs\3D_people_counting_detection_layer_tuning_guide.pdf"
    profileCfg 0 60.75 30.00 25.00 59.10 394758 0 54.71 1   96 2950.00 2 1 36 
    chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
    chirpCfg 1 1 0 0 0 0 0 2
    chirpCfg 2 2 0 0 0 0 0 4
    frameCfg 0 2  96  0 55.00 1 0
    dynamicRACfarCfg -1 4 4 2 2 8 12 4 8 5.00 8.00 0.40 1 1
    staticRACfarCfg -1 6 2 2 2 8 8 6 4 8.00 15.00 0.30 0 0
    dynamicRangeAngleCfg -1 0.75 0.0010 1 0
    dynamic2DAngleCfg -1 1.5 0.0300 1 0 1 0.30 0.85 8.00
    staticRangeAngleCfg -1 0 8 8
    antGeometry0 -1 -1 0 0 -3 -3 -2 -2 -1 -1 0 0
    antGeometry1 -1 0 -1 0 -3 -2 -3 -2 -3 -2 -3 -2
    antPhaseRot 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1
    fovCfg -1 70.0 20.0
    compRangeBiasAndRxChanPhase 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
    
    % Tracker Layer Parameters
    % See the Tracking Layer Tuning Guide for more information
    % "C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_[VER]\labs\people_counting\docs\3D_people_counting_tracker_layer_tuning_guide.pdf" 
    staticBoundaryBox -3 3 0.5 7.5 0 3
    boundaryBox -4 4 0 8 0 3
    sensorPosition 2 0 15
    gatingParam 3 2 2 2 4
    stateParam 3 3 12 500 5 6000
    allocationParam 20 100 0.1 20 0.5 20
    maxAcceleration 0.1 0.1 0.1
    trackingCfg 1 2 800 30 46 96 55
    presenceBoundaryBox -3 3 0.5 7.5 0 3
    sensorStart
    

    这是用于我们测试的配置文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Poorneka:

    您是否告诉我默认配置不起作用? 因为这是上面复制的内容。 或者您是否告诉我、当您更改配置时、它不起作用。 如果是、请将您所做的更改发送给我、使配置不再有效。 请进行最少数量的更改、以确保我们讨论的是相同的错误。

    此致!

    纳特