This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5124-Q1:霍尔传感器

Guru**** 1782690 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5123-Q1, TMAG5124-Q1, DRV5023-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1263606/tmag5124-q1-hall-sensor

器件型号:TMAG5124-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV5023-Q1、TMAG5123-Q1

您好!

TMAG5124G 是电流输出传感器。 是否有任何具有相同 BOP 和 BRP 的电压输出霍尔传感器可用?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhagyashree:

    感谢您在传感器论坛发帖。

    如果您正在寻找单极开关、则可以选择 DRV5023-Q1、它无法提供与 TMAG5124-Q1完全相同的阈值。 最接近的选项是6.9mT 和14.5mT。

    如果选择使用全极开关、TMAG5123-Q1提供了一个10.9mT 型号、该型号可能适用于电压输出器件。

    此致!

    艾萨克