This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843BOOST:毫米波诊断和监控

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1262398/iwr1843boost-mmwave-diagnostic-and-monitoring

器件型号:IWR1843BOOST

您好!

我正在处理一个基于流量监控实验室的项目、其中包含一个诊断模块、我希望该模块包含 TI 的诊断功能。

这是我找到的与此问题相关的最佳来源: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AD7wNUChQq.sxSlMfwJXAg__com.ti.mmwave_platform_toolbox__Z2F8GEn__LATEST

但我认为项目生成总是失败、因为它需要我找不到的 SDL 库。

  • 我走上了正确的轨道吗? 是否有其他方法可以解决此问题?
  • 如何购买此 SDL 库?
  • 如何将该项目诊断功能集成到我的主应用程序中?

此致、

AMR Khaled

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amr、您好!

    如诊断监控用户指南中所述、您将需要 TI mmWave SDL。 要允许您下载该 SDK、您需要与 TI 签订安全 NDA、您可以通过联系 TI 销售代表或客户服务开始获取该软件的流程。 获取后将出现一个安装程序、安装后、CCS 应自动导入库、从而允许编译项目。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=1AslXXD__1.20.00.11&node=A__ANWVDLRvEqRU8HDYJZ-Q8w__radar_toolbox__1AslXXD__1.20.00.11

    此致、

    佩德霍姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrhom:

    如何查找我的 TI 销售代表? 是否有我可以使用的链接?

    此致、
    AMR Khaled

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amr、您好!

    我将首先通过电话联系客户服务、他们应该能够向您提供贵公司分配给您的联系人。

    此致、

    佩德霍姆