This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP100-Q1:建议的外部分压器值和目标电压范围、以便将地址引脚读取为 quot;float"

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1262143/tmp100-q1-suggested-external-divider-values-and-target-voltage-range-so-an-address-pin-is-read-as-floating

器件型号:TMP100-Q1

您好!

在我们的应用中、我们不能让任何引脚保持悬空。  它们都必须有一条放电路径、在需要"浮动"电平的情况下、我们必须提供一个外部电阻分压器以确保电平保持在一定范围内。  对于 TMP100-Q1、建议的外部分压器值和目标电压范围是多少、因此地址引脚读作"悬空"?

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    没有涉及 TMP100-Q1上的悬空检测的规格。 我不得不坚持不使用浮点地址选项、而是只将地址引脚绑定到电源或接地。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以从工厂或负责设计的工程师处获得支持?  为此、我们在形成另一家制造商的很多器件上使用电阻分压器。  我还看到有人在3年前问过这个问题。  我只是没有在帖子上看到答案: e2e.ti.com/.../tmp100-ep-equivalent-voltage-divider-on-addx-pins

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    它旨在检测半电源。 这表明、在一个分压器中使用两个相等的电阻器就足够了。 然而、生产测试使用高阻抗来验证功能性。 它不测试浮动电压的裕度。 这就是为什么我不能作出任何保证、它将始终与电阻器一起工作。

    谢谢。