This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:使用 CLI 工具从 DCA1000EVM 解析 IQ 数据的逻辑

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1261553/dca1000evm-parsing-logic-for-iq-data-from-dca1000evm-using-cli-tools

器件型号:DCA1000EVM

您好!  

我尝试使用 OOB 演示和 CLI 工具解析 DCA1000EVM 和 xwr1642中的 IQ 数据。 我使用了第9.2节中提到的逻辑来解析

毫米波雷达器件 ADC 原始数据采集(修订版 B)(TI.com)

由于代码中的"filesize"变量有时不是精确的倍数、 numChirps 会获得小数点、然后后续整形操作失败。 这是用于使用 OOB 演示和 CLI 工具进行数据采集的正确逻辑吗?

谢谢  

盖亚特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gayatri:

    文档描述了准确捕获的数据的格式。 在应用整形之前、您可以将数据剪裁为整体框架大小、以避免此类问题。

    此致、

    考希克