This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:如何控制雷达和#39;s 发射天线

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1260000/iwr6843aopevm-how-to-control-the-radar-s-transmitting-antenna

器件型号:IWR6843AOPEVM

我想问问如何控制雷达板来实现这样的发送序列、你能否给我一个有关相应操作步骤的教程

此致、

加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    因此、为了确认您希望 TX2始终导通、而 TX1和 TX3在导通和关断之间交替?

    此致、

    佩德霍姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Pedrhom、

    是的、我要在第一个线性调频脉冲中、TX1和 TX2同时发射;在第二个线性调频脉冲周期中、TX2和 TX3同时发射。

    我还想了解三个天线 TX1、TX2和 TX3如何在一个线性调频脉冲周期内同时发射。 我希望获得更详细的分步说明。

    此致、

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您可以通过在 CFG 文件中使用多条 chirpCfg 线来实现该目的。 我们备用 TX 天线在生命体征演示中的位置示例、请注意、此演示中的交替方式不是您所需的方式、但实现方法是相同的、具有不同的值。 毫米波 SDK 将详细介绍如何根据每个字段对应的内容对 chirpCfg 参数进行分解。

    此致、

    佩德霍姆