This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:6843AOP 在各种 SOP 配置中的工作问题。

Guru**** 2562150 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1256766/iwr6843aop-6843aop-operation-question-in-various-sop-configurations

器件型号:IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件:MMWAVEICBOOST

大家好!

在上一个问题中、我发布了一个有关电路板电路配置的问题。
(链接: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1249506/iwr6843aop-i-can-t-connect-6843aop-and-xds110-10pin/4726950?focus=true)

通过回答更换电路、确认了二进制文件下载到电路板等操作。

它确实对我有很大帮助。
但是、在测试电路板时、我有几个问题。

如下图所示、组成了 SOP 电路。

确认下载通常在刷写模式下执行、与用户指南中确认的 SOP 配置相同。

之后、在配置名为 MMWAVEICBOOST 模式的 SOP 后、尝试了 JTAG 连接、但出现了无法连接的问题。
((在 EVM 中、JTAG 通常在此模式下通过 MMWAVEICBOOST 的14引脚 JTAG 跳线连接。)

不过、不同的是、JTAG 连接是在功能 SOP 配置下建立的、并且即使在 SOP0和 SOP2的两个开关都打开时也已确认 JTAG 连接。
是否不应该仅在 MMWAVEICBOOST 模式的 SOP 配置中可以进行 JTAG 连接?
JTAG 是否可以与上述两种 SOP 配置连接?

另外、对于从未下载过的电路板、所提供的示例无法通过 JTAG 连接下载到电路板上。
但是、通过刷写模式和 RS232下载到电路板后、甚至一次也可以通过 JTAG 连接将提供给电路板的示例下载到电路板。
为了通过 JTAG 下载和调试当前提供的示例、我是否必须至少通过刷写模式下载一次?
或者我的电路板是否需要修复?

我期待您的答复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在调查您的问题、很快会回复您。

    此致

    安盖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我期待您的答复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、帕克

    是的、理想情况下应该使用 mmWave IC BOOST (工程/调试)模式来建立 JTAG 连接。 我只能在提供用于创建电路板的6843AOP 参考原理图以及分享快照的用户手册的情况下发表评论。

    作为参考、您可以参考以下原理图文件。

    www.ti.com/.../swrr166

    此致

    安盖特