This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1108:TMCS1108失调误差计算

Guru**** 1827750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1108
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1260578/tmcs1108-tmcs1108-offset-error-calculation

器件型号:TMCS1108

大家好!

我正在计算 TMCS1108电流传感器的失调误差。 该部件可测量高达 ±5.75A 的直流和交流电流。

在我的应用中, 测量范围 仅±0.70A。 在这个短电流范围内、偏移误差%将增加。

在此公式中,I_IN 的值应该是多少? 是 1.4a  (考虑整个范围)或 0.7A

除了 PSRR、CMRR、Ext 字段之外 ,哪些其他误差将由于未使用满量程电流范围而受到影响?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohan,

    对于这些公式、您将使用0.7A、因为表10-2显示了给定特定电流的最大总误差。 一般而言、当测量的电流接近0A 时、误差百分比会更高、因此任何使用 IIN 值的公式都 将影响不使用整个量程时的总体误差(即、电流接近0A 时的误差)。 此外还需要注意的是、器件的噪声水平可能导致在非常小的电流值下很难获得非常精确的测量值。  

    此致、

    米奇