This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:尝试复制3D 人员计数演示时的数据包长度/解析错误

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1260048/iwr6843aopevm-packet-length-parsing-error-while-trying-to-replicate-3d-people-counting-demo

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP

您好

我们正在 尝试配置和测试 IWR6843AOP、并在3D 人员计数演示中查看电路板的性能。

可以从\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_12_1\labs\3D_chirp_configs\AOP_6m_default 中选择板配置 People_Counting People_Counting

预编译二进制文件从以下选项中选择:
C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_12_1\labs\3D_BINARILE\prebuild_binary\3d_people_count_68xx_demo People_Counting People_Counting

可视 Industrial_Visualizer 化工具来自 Wave_Industrial Visualize.exe

(请注意、可视化工具是从 radar_toolbox_1_20_00_11而不是 MMWave_industrial_toolbox_4_12_1中选择的)

连接器件后、会出现错误或警告:

"警告:读取的帧数据包长度不等于帧标头中的 totalPacketLen。 后续帧可能被丢弃。
帧解析错误:187
错误编号:3"

或者有时会产生此错误:
"读取的帧数据包长度不等于帧标头中的 totalPacketLen。 后续帧可能被丢弃。
帧解析错误:95"

是否对此错误或警告的原因有任何想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果这些错误不会停止执行、那么我不会太担心它们。 数据流从我们的设备非常快,有时计算机很难跟上。 如果问题仍然存在、请尝试关闭其他选项卡并将计算机置于高性能模式。

    此外、最好匹配可视化工具版本和软件版本(如果您对可视化工具使用 RTB 1.20中的代码对雷达器件使用 RTB 1.20中的代码)。

    此致!

    纳特