This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:将一个 UART 同时用于配置和数据

Guru**** 1960875 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWR6843AOPEVM, IWR6843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1259798/iwr6843aop-using-one-uart-for-both-config-and-data

器件型号:IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件:IWR6843

我有一个微控制器仅有一个可用 UART、可用于连接带 IWR6843AOP 的电路板。 能否在 IWR6843AOP 上仅使用一个 UART 进行配置和数据? 该实现方案是否有参考设计或演示软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    这应该没有问题。 我们目前没有支持它的演示、但所做的更改应该非常简单。

    此致!

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate!

    所以我可以更改演示、以便 以115200bps 的速率将数据输出到 IWR6843AOP 上的 CLICOM 端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    从 IWR52的角度来看,这应该不会有问题。 但是、如果使用 EVM、我建议对 CLI 和数据都使用 CP210x 上的增强型 COM 端口、因为标准 COM 端口上的 TX 未连接到 IWR6843AOPEVM 上的 IWR6843芯片。

    此致!

    纳特

x 出现错误。请重试或与管理员联系。