This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1108:TMCS1108A1BQDR

Guru**** 2582585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1259069/tmcs1108-tmcs1108a1bqdr

器件型号:TMCS1108

您好!
我正在使用 TMCS1108A1BQDR、需要传感器校准方面的帮助。
遗憾的是、应用是单向的、我选择了双向、但这不是大问题
我得到以下输出
1:0A 或无负载时为2.49至2.51V
2:对于1A 为2.54V

以此类推、每安培只需增加50mV、因为此传感器的灵敏度是每安培50mV

现在、我想知道如何测量0到1A 之间的电流、因为它一直生成相同的输出电压、直到达到1A。 这可能是这个传感器的分辨率、这里可能是我做的另一个错误选择(但不确定)

是否有办法可以监测分辨率在1A 之间的电流?

我必须测量高达10A 的电流、现在我正在使用 Arduino UNO 读取模拟信号。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    感谢您使用 TI 论坛。 您可能怀疑、您所使用的器件型号不是这种情况的最理想选择。 我建议使用 TMCS1108A4U、这是一个单向传感器、可以利用更多的满量程范围并具有更高的增益、使读取低电流变得更容易。  

    此致、

    米奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、
    感谢您的答复。
    我需要100mA 分辨率传感器。 你认为它可以做到吗?
    考虑到它是低分辨率传感器、但分辨率取决于设置为1A 的电流、我选择了50mV/A。 即使我使用建议的电流、每安培后仍会改变信号输出。 对吧?
    TMCS1108A4U 400mV/A–1.12A→10.75A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ali、

    两个传感器都根据检测到的电流以线性方式改变输出、而不仅仅是以1A 为增量。 A1B 版本可将电平检测为小于1A、原因是您测量的电流因噪声而丢失。 切换到 A4U 版本将对您的情况有很大帮助。 您的最终准确度/分辨率将取决于许多因素、包括 ADC 的准确度/分辨率。 此外、以下应用手册可能对您尝试提高此器件的精度有所帮助:

    https://www.ti.com/lit/an/sboa518/sboa518.pdf 

    此致、

    米奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    和频率响应。 我认为这不是问题、因为我在0A 时获得2.49到2.50V (0.5 x VS)的电压。
    当我将电流增加到1A 时、它会使电压上升50mV。
    我一定会在下一个版本中更改 IC。 现在、我必须对当前设计电路板执行所有必需的测试。 我应该考虑采取哪些步骤、以便获得至少0.5A 的更低分辨率。 此外、该传感器在电压方面的最小分辨率是多少?
    我找不到这个价值?
    因为我使用的是10位 ADC、所以它的分辨率是12位。


    我阅读了应用手册、他们提到了3个要点并进行了检查。 几乎很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    电压将随电流线性增加。 因此、如果您在电流为0A 时获得2.5V 电压、在电流为1A 时获得2.55V 电压、那么您应该会看到2.525V@0.5A 电流。 电压输出从霍尔传感器级获得增益、因此没有实际的最小分辨率、而只是输出数据表规定精度和噪声限制范围内的电压。 然后、由您的 ADC 来获得精确的电压测量结果。 如果很难测量到该精度、则可以尝试使用 ADC 进行多次读取、并计算这些读取的平均值。  

    此致、

    米奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、
    感谢您的全力帮助。 我能够将其降低至300mA。 300mA 会产生合理的电压变化、因此我可以据此做出决策。
    我在数据表中的公式中使用了50mV、但一旦我将其更改为20mV、我就能够降低电流。
    最后一个查询、然后再 关闭。
    我可以简单地替换这个封装上建议的 IC 吗?
    我相信一切都是一样的。 对吧?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    可以、如果您要切换到建议的 IC、则可以直接将其换出(通过适当的软件更改、以同时考虑不同的输出)。

    此致、

    米奇