This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:DCA1000 + IWR1443Boost

Guru**** 1981085 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1259228/dca1000evm-dca1000-iwr1443boost

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:IWR1443BOOST

您好!  

我目前正在使用 DCA1000 + IWR1443Boost 捕获数据。 但它给了我这个错误,我不知道如何处理它。 我遵循了 用户指南中的每个步骤。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、无 LVDS 数据是尝试使用 DCA1000时可能出现的最常见问题之一。 只是为了确认您是否使用雷达工具箱中最新版的用户指南?

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=1AslXXD__1.20.00.11&node=A__AGTrhNYW8jE6cMxbovlfaA__radar_toolbox__1AslXXD__1.20.00.11

    此致、

    Pedrhom Nafisi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nafisi:  

    我仔细研究了用户指南、并对其进行了一些调整。 现在可以执行数据采集演示、但是、我仍然无法使用 DCA1000Arm 进行手动数据采集。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您尝试操作 DCA1000 Arm 时会发生什么情况? 输出选项卡中是否有错误? 如果您知道发生了什么、可以截取屏幕截图。

    此致、

    佩德霍姆

x 出现错误。请重试或与管理员联系。