This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:MMWAVE_l_SDK 5.3.0.2中的 SBL 问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1259581/iwrl6432-sbl-questions-in-mmwave_l_sdk-5-3-0-2

器件型号:IWRL6432

您好、  

客户在阅读 SBL 文档时感到困惑。 他们有一些问题需要您的帮助以澄清

  1. 在 L 侧、从 P1到 P4的分区部分是清除的、但 R 侧的大小总和很奇怪。 (512 kb+64kb+512kb+512kb!= 2MB)。 是这样吗? 应用程序映像地址是否从0x00090000起? 但是地址末尾是0x00180000、其中包含的大小超过了512KB。
  2. 底部的注释"使用了分区3的164KB 块"。 但我们看不到分区布局上绘制的164KB 块、该说明要说什么?

此致

安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的理解如下:

    0x00080000~0x00090000 (64K 字节)保留用于校准数据或任何其他数据。
    0x00090000~0x00110000 (512K 字节)应用映像(当前最大大小设置为512K 字节、可在必要时扩大)

    换句话说、可以使用0x00090000至0x00180000来存储应用程序映像、但当前源代码会将大小限制设置为

    #define SBL_MAX_METAIMAGE_SIZE        (512U * 1024U)

    此处的注释意味着:

    分区2中的64KB 被保留用于校准数据等。 SBL 确保这个64KB 不被擦除。 为了支持512KB 的映像、使用分区3中的"one" 64KB 块。
    "一个"64KB 表示0x00100000~0x00110000

    在源代码中、您可以看到  

    #define M_meta_image   ((uint32_t) M_meta_sbl +(uint32_t)(0x80000U)+(uint32_t)(0x10000U))

    这是闪存中的应用程序映像偏移量。