This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:如何通过 UART 唤醒 LPDS/Idle 模式?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1257691/iwrl6432-how-to-wake-up-lpds-idle-mode-by-uart

器件型号:IWRL6432
主题中讨论的其他器件:SysConfig

尊敬的先生:

我 已经 查看了     examples\drivers\power \power_Modes 中的示例  
  此处的示例 。    LPDs/Idel 模式 由   睡眠 定时器唤醒。

不妨  问问、 如何      通过 UART 唤醒 LPDS/Idel 模式。  
 您是否 有 任何 相关的 示例 程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 SDK 开箱即用示例中、您无法通过当前配置中的 UART 从深度睡眠模式唤醒。 深度睡眠模式是器件可以进入的最低功耗模式、它通过将 IP 块和外设(包括 UART 外设)断电来实现这一目的。 这意味着在 LPDS 状态下无法使器件接收 UART 消息、必须由睡眠计时器唤醒该消息。

    此致、
    卢克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不同意。

    手册中提到这是可行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     空闲模式怎么样?    是否有任何示例 、       通过 UART 或 GPIO 唤醒深度睡眠/空闲模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我花点时间为您详细了解这一点。 我最晚将在明天结束时回复。

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请查看 powerTask 的源代码。 LPD 是一个高度可配置的运行模式、这意味着您可以选择对哪些外设进行时钟选通或断电、以适合您的用例。 目前、我们的演示代码提供了实现最大节能的示例:完全关断所有可能的外设、并将睡眠定时器用作唤醒触发器。  

    我们正在编写一篇常见问题解答帖子、其中将介绍如何配置自定义 LPDS 唤醒触发器、但目前您必须自己实现这一点。 请再次查看 powerTask 并开始操作。

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke。

    非常合适、未来需要您对此提供指导和指导

    希望不会太长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allen:

    另外、感谢您提请我们注意这一点。 我们将立即对此进行提升、并应尽快为您提供解决方案。

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:

    为了使备用唤醒触发源能够从 LPDS 呈现、您可以使用 SysConfig:

    1.打开 SysConfig

    2.导航至 电源驱动器

    3.选中所需唤醒触发源对应的复选框

    然后、触发源将在软件中被启用。 (您不必检查"Enable Policy"函数、这是从源代码内调用的)。

    注意:勘误表 DIG 2

    我们的 EVM 和 SDK 源代码使用 UARTA、因此 UART 不会用作唤醒触发器、除非配置了 UARTB。 所有其他唤醒源只需通过 SysConfig 启用即可正常工作。

    此致、
    卢克