This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:IWRL6432

Guru**** 1974975 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1258656/iwrl6432-iwrl6432

器件型号:IWRL6432

嗨、 团队:

当前正在评估 TI 的模型、请提供技术支持。 谢谢!

TI 的60GHz 射频芯片 IWRL6432

2.如果用于家用电器或商用产品、不同国家/地区对频谱合规性有哪些要求、是否存在任何风险?

3、这个芯片是一个工业级的新产品 是否有实际的批量申请和案例?

4.感测距离大于3米、左右角度范围为±60度。 精度越高越好。 请提供 IWRL6432可以实现的指标、我们将对其进行全面评估

5. TI 能不能提供一整套软硬件参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    很抱歉我的回应延迟了。

    tenghua xu 说:
    2. 如果用于家用电器或商用产品、不同国家/地区对频谱合规性有哪些要求、是否存在任何风险?

    如果是指任何类型的健康风险、这种雷达不会发射功率/强度的辐射而造成任何健康风险。  对于频谱合规性、您必须自行进行研究、因为 每个国家/地区可能都有自己的规格。  最常见的标准是 FCC (US)和 RED (欧洲)、但其他国家/地区可能会遵循自己的标准。

    tenghua xu 说:
    3. 这款芯片属于工业级新产品。 是否有实际的批处理申请和案例?

    对于示例项目、可随时在 TI Resource Explorer 上探索雷达工具箱、该工具箱可以在 TI 开发人员专区中找到。  我已将其链接到 此处。

    tenghua xu 说:
    4. 感测距离大于3米、左右角范围为±60度。 精度越高越好。 请提供 IWRL6432可以实现的指标,我们将进行全面评估

    感测距离可能会有所不同。  请参阅感应估算器、您可以在其中调整参数并创建配置以符合您的规格。  我已将其链接到 此处。

    tenghua xu 说:
    5. TI 能否提供一整套软件和硬件参考设计?

    可以在针对问题3进行链接的雷达工具箱的"示例项目"文件夹中找到软件示例。  尚未提供硬件参考设计。

    此致、

    桑托什

x 出现错误。请重试或与管理员联系。