This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:TX 和 Rx 数据

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1258194/iwr6843aopevm-tx-and-rx-data

器件型号:IWR6843AOPEVM

你好

我将随 DCA1000一起使用 IWR6843AOPEVM 来捕获原始数据。 根据 TI 文档、原始数据是 Tx 和 Rx 交叉相关后的 IF 信号。 我想知道在进行 交叉相关之前、是否有办法捕获和提取6843的 Tx 和 Rx 数据。

谢谢你。

八平市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yahea:

    是的、在接收器端、接收到的信号与发射信号混合以获得 IF 信号。  混频器之前的 RX 信号为60GHz。  这是您需要探测和监控的东西吗?

    此致!

    自贡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zigang

    让我更具体一点。 我的 Tx 线性调频脉冲范围为 60.58 - 63.06GHz、带宽为2.48GHz。 因此、我要探测和监测  IWR6843AOPEVM  天线接收的 TX 信号和信号。 是否也有办法保存它们?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    遗憾的是、混频器之前没有信号的接入点。  您可以在数据表页面 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/awr6843.pdf?ts = 1691785756168&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FAWR6843找到方框图(图4-1)和引脚定义。  您将看到可用的内容。

    DCA1000只能捕获 ADC 输出数据。  请告诉我您的问题背后的原因、我们将看看我们可以在那里提供哪些帮助。  

    此致!

    自贡