This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:关于支持多人跌倒检测的模块建议

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1253575/iwr6843aopevm-regarding-suggestion-of-module-which-support-multiple-person-fall-detection

器件型号:IWR6843AOPEVM

您好!

我目前正在进行一个项目、为老年人设计跌倒检测系统。 我 已 IWR6843AOPEVM 并且已成功刷写3D 人员计数以进行跌倒检测。

但是、我遇到了当前系统的局限性、因为它只能检测 适合一个人 且缺乏精度。 为了解决这个问题并提高系统的功能、我希望 建议 对于支持 多人检测

我热切期待您的答复、并期待很快收到您的回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    如果您可以等到下周再发布、我们将在下一个计划的工具箱版本中为多人提供可检测跌倒的更新产品。 请在下周的星期五之前查看、届时如果您没有看到。

    此致!

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    希望你很好。 只是快速跟进、以检查您之前消息中提到的跌倒检测更新的状态。 您可以分享的任何更新或时间表?

    期待您的答复。

    此致、

    阿比谢克  




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    查看我们最新发布的工具箱(1.20)

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=1AslXXD__1.10.00.13&node=A__AGvTEJkh-csqqwXnVhDbTQ__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST

    运行3D 人员跟踪演示的工业可视化工具现在将支持此功能。

    此致!

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nathan

    好消息! 期待试用具有新功能的3D 人员跟踪演示。 感谢您的更新!

    此致、
    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    我想询问最新的工具箱版本(1.20)是否包含 适用于多种 个人。

    请告诉我此功能是否可用以及您是否可以提供更多相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek。

    如 Nathan 前面所述、TI 开发人员专区(dev.ti.com)中提供的最新工具箱中的工业可视化工具将在运行3D 人员计数时支持此功能。  有关此演示的更多信息、请参阅 此处链接的跌倒检测实验页面。

    此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经用多个人测试了最新工具箱用于跌倒检测、但遇到了以下问题。 您能否介绍一下并提供可能的解决方案? 此外、我附上了一些视频供参考。

    链接:  
    视频1: https://drive.google.com/file/d/1uygaZ_uWNOK-3VX0t1A-6aDTJpigIAGJ/view?ts = 64d5cd61
    视频2: https://drive.google.com/file/d/1AGjbJCgXCP7sBOoryJfqmePJiLQAsYld/view?ts = 64d5c51d

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    如果没有电子邮件地址、则无法访问这些链接。 该主题也偏离了最初的问题。 请打开具有有效链接的新主题。  

    此致!

    纳特