This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:IWR6843AOPEVM

Guru**** 1957125 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, UNIFLASH, IWR6843AOP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1252129/iwr6843aopevm-iwr6843aopevm

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHIWR6843AOP

大家好、Donjie Billy Hipolito。

 

感谢您的回复。

 

我执行了多次二进制加载。 并比较了 Rev B EVM 与 Rev B EVM 之间的 F 和 Rev. G。

版本 F 表示工作正常。 但是版本 G 不起作用。

 

请检查我的操作是否有问题。

 

 

  1. IWR6843AOPEVM 版本 G sw1、SW2、SW3状态: (SW1:关、开、关、关)、(SW2:关、 开、关、关)、(SW3:开)

  1. 准备下载到 Uniflash 云。 :选择带 IWR6843AOP 的设备

https://dev.ti.com/uniflash/#!/main/iwr6843AOP/Serial_Connection /程序/

 

  1. 设置目标二进制 文件: C:\ti\ 雷达工具箱_1_10_00_13 Area_Scanner \prebuild_binarys\ area_scanner_68xx_demo_aop.bin

 

  1. set com port:使用增强型 COM 端口(在本例中为 COM23)

5.   点击加载图像按钮。

  1. 检查加载映像。

  1. 将开关3切换至 OFF、并重新连接 USB 连接器以进行复位

 

  1. 运行可视化工具

C:Area_Scanner_中 area_scanner_visualizer.exe

 

  1. 设置可视化工具

-      选择 Area_Scanner_文件: C:\ti\radar_toolbox_1_10_00_13\tools\visualizers\cart\eglib\area_scanner_68xx_AOP.cfg

-      记录数据保存目录: Area_Scanner_

  1. 测试连接。

  1. 设置完成

就像现在一样,它在 Rev. F 中运行正常。

是否有修订版 G 的新版本雷达工具箱示例工程?

我注意到区域扫描仪文档中显示它可以在版本 F 或更高版本中使用。

请检查我是否有任何错误。

 

有时我收到了一条类似下面的消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还在为您研究这件事。 因此,简单地说,你的程序成功地工作了修订版 F 而不是修订版 G ?

    此致、
    卢克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    是的、它在修订版本 F 中成功运行、但在修订版本 G 中不成功运行。

    我将在 IWR6843AOPEVM 修订版上使用区域扫描仪。 真实频率 f。

    然后,去年年底,我买了一个额外的同样的板。 但这些是版本 G。

    我尝试在版本 G 上的雷达工具箱_1.10.00.13中运行区域扫描仪。

    但它不起作用。

    我认为可以使用、因为它是更高版本。 我该怎么办?

    下图显示了在可视化工具中执行失败的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够在使用最新雷达工具箱的修订版 G 6843AOP 上成功运行演示、而不会出现问题。 请尝试使用雷达工具箱1.20: 雷达工具箱(TI.com)

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了。 你是对的。

    但我发现了 TI 云 uniflash 的问题。

    我正在使用 TI 云 Uniflash 加载映像。 但这还不完整。

    即使 TI cloud uniflash 打印出了程序成功消息、映像也未正常加载。

    我重复了故障、只是为了以防万一、我在 PC 上安装了 uniflash 并进行了尝试。

     

    我确保它正常工作。

     

    我认为 ti 云 uniflash 存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴你解决了这个问题。 因此、我通常建议使用已下载/离线版本的 Uniflash。

    此致、
    卢克

x 出现错误。请重试或与管理员联系。