This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:FPGA 未通过以太网连接

Guru**** 2534750 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1251948/dca1000evm-fpga-is-not-connecting-over-ethernet

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:MMWAVEICBOOST

您好!  

我使用的是具有 IWR6843-ODS 和 MMwaveICBoost 的 DCA1000。 我在 mmWave Studio 中完成了所有连接、直到我输入啁啾参数 、然后当我按下左侧的"Setup DCA1000"按钮时、新窗口会打开、我按下"Connect"、"Reset and Configure"、但 FPGA 版本未照常更新为2.8。 在输出日志中、我看到 FPGA 未连接、并且未显示任何错误

[12:55:48][RadarAPI] :ar1.GetCaptureCardKllVersion ()
[12:55:48] [RadarAPI]:正在向 DCA1000发送 dll_version 命令
[12:55:48][RadarAPI] :
[12:55:48] DLL 版本: 1.0
[12:55:48][RadarAPI] :ar1.SelectCaptureDevice ("DCA1000")
[12:55:48][RadarAPI] :状态:通过
[12:55:49][RadarAPI] :ar1.Capture45里 拉 Config_Eth 斯里波利斯("192.168.33.30"、"192.168.33.180"、"12:34:56:78:90:12"、4,096,4098)
[12:55:49] [RadarAPI]:Config_Mode (1、2、1、2、3、 30)
[12:55:49] [RadarAPI]:Config_Packet ay(25)

我已刷写 FPGA、防火墙已禁用。 此外,我已经成功地使用它之前在同一台 PC 上 ,但突然它停止.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahmoud -  

    感谢您发帖、欢迎来到 E2E!

    您能否确认您已按照本视频3:40及后续内容中所述、使用静态 IP 地址、子网掩码等设置 PC?  

    https://www.ti.com/video/5827389052001 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它已设置 为与视频相同、但仍然无法正常工作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahmoud -  

    很抱歉耽误你的时间-在这里、EVM 配置、 我设置好了、共享这些屏幕。 您的日志是否停止? 您可以截取 DCA 配置窗口的屏幕截图并发送设置图片吗? 您的电源拉电流能力是否正确? 您是否从此处检查了所有指示灯和故障排除步骤?: https://www.ti.com/lit/ug/spruij4a/spruij4a.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如您所见、所有其他连接均已连接、只有以太网未连接。 它甚至没有给我任何故障通知。 实际上、套件上的一切都符合预期、它在工作、但在下次运行时突然不工作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahmoud -

    在选择 Setup DCA1000 (设置 DCA1000)按钮之前、是否有机会跳过 DataConfig (数据配置)选项卡?

    您是否还可以再次检查您的以太网连接、物理连接和 PC 上的连接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!  

    我还没有跳过 DataConfig、我按照您所说的设置以太网连接。 实际上、我当时正在使用该套件、并且已经 完成了数月的测量、突然、当我重新启动套件时、我无法再通过以太网连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahmoud

    您能否确认 DCA1000上的 SOP 连接? 连接电路板后、请分享该电路板的图片。  

    谢谢。

    即 Sharef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我在另一台 PC 上试用了该套件、它 运行良好。 我不知道我的原始 PC 上发生了什么情况。 似乎 PC 不再允许连接到套件、但我不知道为什么。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供此信息。 这证明 DCA1000工作正常。 您可能需要检查防火墙或重新安装驱动程序。  

    希望这对您有所帮助。

    即 Sharef