This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00554:氮气测量的波长范围

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1257579/tida-00554-wavelength-range-for-nitrogen-measurement

器件型号:TIDA-00554

我们的机器人实验室 正在尝试对土壤的总氮水平进行现场测量,特别是在植物根部周围。 我已经阅读了很多研究论文,寻找总氮气测量的波长范围,搜索结果是不一致的。 此传感器的系列是否支持我们对总氮气测量的需求? 如果是、我们应该寻找的范围是多少。 由于我们对现场测量的要求、未加工土壤是否会对传感器产生过多噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    我们没有检测土壤中氮水平的专门知识。 我们将无法回答 DLPNIRNano EVM 是否可用于此应用。

    DLPNIRNANOOEVM 评估板| TI.com

    您需要确定所需的波长和该应用所需的波长分辨率。 DLPNIRNano EVM 支持900-1700nm 波长、光学分辨率为10nm。  

    我能够找到有关此应用程序的以下论文。  该研究使用了900-1700nm 的光谱范围。 根据本文、您可以使用此 EVM。 您需要验证它。

    利用基于土壤预处理和算法的近红外传感器检测土壤氮- PMC (nih.gov)

    另请注意、在此类应用系统的设计和设置对于获得一致且可重复的结果非常关键。 可能影响结果的一些因素包括:

    1.采用周期白基准校准

    2.样本显示一致

    3.样品的均匀性  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    维韦克