This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:是否有办法使用 MacOS 刷写新的演示实验?

Guru**** 2541850 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1253885/iwr6843aopevm-is-there-any-way-to-flash-a-new-demo-lab-using-macos

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我只拥有一个 MacOS。 我没有成功刷写新的.bin 文件。 桌面应用程序无法与我的设备配合使用、云 Uniflash 也无法正常工作。

谢谢。

加贝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabe、

    为什么桌面映像不适合您? Uniflash 支持 MacOS。 我将需要更多详细信息

    此致

    佩德霍姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    台式机没有列出任何毫米波板作为闪存选项。 如果您通读了我引用的其他用户的帖子、一位 TI 专家会指出"在 macOS 上、CCS 不支持毫米波器件、我怀疑 UniFlash 也不支持、因为它们在引擎盖下共享许多相同的调试器件。"

     

    我遇到的问题与参考帖子中的问题相同。 看来这一职位从来没有解决过。 您能否验证 Uniflash 是否适用于 Linux 上的毫米波? 我的 Mac 正在运行 ARM M1芯片、这可能是导致问题的原因吗? 我唯一拥有的其他设备是 Raspberry Pi、它也基于 ARM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以亲自确认 Uniflash 在 Linux 上运行良好。 您将能够以这种方式刷写器件、

    此致、

    佩德霍姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用 Windows 安装进行刷写、Uniflash 在"加载映像"时卡住。 您还能提供其他帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能给我发送您看到的内容的屏幕截图吗? 如何选择器件和.bin 文件?

    此致、

    Pedrhom Nafisi