This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5231:EMI 性能

Guru**** 2550840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5032, TMAG5231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1255428/tmag5231-emi-performance

器件型号:TMAG5231
主题中讨论的其他器件:DRV5032

大家好、  

tmag5231的 EMI 性能是否优于 drv5032? 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey:

    我认为我们没有这方面的规格。  不过、我会向我的团队核实。  从时钟是 EMI 的公共源的角度来看、TMAG5231的行为可能与 DRV5032类似、因为这两个器件都具有内部时钟、可将器件切换至活动状态和睡眠状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    我向我的团队了解了这一点、我们没有关于此器件 EMI 性能的任何数据、我们通常不会为我们的器件收集这些数据。