This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-DSP-EVM:用于配置级联雷达的 lua 脚本之间的差异

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1251354/mmwcas-dsp-evm-difference-between-lua-scripts-for-configuring-cascade-radar

器件型号:MMWCAS-DSP-EVM
主题中讨论的其他器件:MMWCAS-RF-EVM

您好!

我注意到 MMWCAS-RF-EVM Cascade_Configuration_ Cascade_Configuration_Test 配置有四个 lua 脚本、它们是"loce.lua "、"cloce.lua "、"cloce.cloclua "、"cloccobe.lua Cascade_Configuration_Basic Cascade_Configuration_"。

我只知道 "MIMO"的 波束形成模式和 Cascade_Configuration_模式对应于 MMWCAS-RF-EVM 的 Cascade_Configuration_波束形成模式。

但 我想问:

1.   Cascade_Configuration_Basic . lua 和 Cascade_Configuration_Test . lua 的用途是什么?

2.  如果我禁用了 Cascade_Configuration_Test 中的测试源,我能用它来配置雷达吗? 如果需要、会将雷达配置为 MIMO 模式还是 TXFF 模式?

3.如果我想检测距离传感器3米左右的物体,我应该使用哪个 lua 脚本?  Cascade_Configuration_中的默认线性调频脉冲参数计算得出的最大距离为13.66m、距离分辨率为 0.0474m、您能帮助我确认吗?

此致、

Chennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要向团队内部进行检查。 我们会在未来几天内就此与您联系。  

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chennan:

    1. "SOP.LUA"用于在射频上启动数据采集所需的一般配置、例如射频 Init、Cascade_Configuration_Basic 模式配置、固件负载等。  可使用 manullay 或使用附加.lua 命令提供其余必要配置。
      Cascade_Configuration_Test.prua" 用于使用测试源配置前端。 这将 在与可用于调试的测试对象的细节相对应的 ADC 数据中嵌入信号。 可以将其视为物体信号发生器。
    2. 是的、脚本仍然具有启动线性调频脉冲所需的配置。 配置既不是完整的 MIMO 也不是 TxBF、因为我可以看到、帧中只配置了一个具有固定 Tx 启用功能的线性调频脉冲。
    3. 您可以使用 MIMO lua 脚本、 但必须更改特定于带宽和采样率的配置文件配置值。 您可以在此处了解更多相关信息。
      对 TI 器件中的线性调频脉冲参数进行编程

    此致、

    考希克