This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:寻求有关 AWR1843AOPevm 蓝牙集成的帮助

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOPEVM, AWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1255739/awr1843aopevm-seeking-help-with-bluetooth-integration-on-awr1843aopevm

器件型号:AWR1843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: AWR1843AOP

您好、TI 社区:

我希望这条消息能让您满意。 我目前正在从事一个涉及 AWR1843AOPevm 雷达传感器的项目、我希望进一步了解蓝牙功能及其在该模块中的集成。 虽然我已经浏览了可用的文档和资源、但我仍然有一些具体的问题、如果您能够为我提供帮助、我将不胜感激。

下面是我的查询:

  1. 蓝牙集成: 我希望更全面地了解如何将蓝牙功能集成到 AWR1843AOPevm 模块中。 具体来说、我有兴趣了解支持的蓝牙配置文件、以及在将蓝牙与雷达传感结合使用时的任何注意事项或限制。 我已按照 AWR1843AoP EVM 用户指南中列出的步骤进入蓝牙配置模式、但我不确定后续的步骤。

  2. 示例或教程: 是否有任何参考代码、示例或教程提供使用 AWR1843AOPevm 实现蓝牙应用的实践演示? 这些资源将极大地帮助我了解如何有效地将蓝牙集成到我的项目中。

尽管我深入研究了文档、但我仍在寻求对这些方面的更详细的见解。 您的专业知识和指导对于引导我的项目走向正确的方向将是非常宝贵的。

如果您能分享相关文档、代码片段、甚至与上述查询相关的个人建议、我将不胜感激。 此外、如果社区中的任何成员对 AWR1843AOPevm 的蓝牙功能有经验、我也会很高兴收到他们的来信。

非常感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。 我热切期待您的宝贵见解。

此致、

米拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miladh:

    我们仅提供有关雷达问题的专业知识、因此请求您将此票证移至正确的论坛、或关闭此论坛、并通过选择对应于蓝牙 MCU 的器件型号、而不是 AWR1843AOPEVM、创建一个新的器件型号。 他们将为您提供所有正确的详细信息,以帮助您进行整合。  

    感谢您的理解。

    此致、

    Pradipta.