This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843AOP:引导校准数据解释

Guru**** 1624230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1351946/iwr1843aop-boot-calibration-data-interpretation

器件型号:IWR1843AOP

我想解释 rlCalibrationData 结构中的引导校准数据。

rl_sensors.h 中、我找到了定义校准数据结构的位置、即有多少字节被分配给 每次校准。

因此、我已经能够识别数据中的每个校准、但希望解释每个校准中的字节。

例如、我得到 rxRfGainCalData = 0x0139001f 010c0125 00e700fb、这是12个字节的数据。 我可以识别此数据中的温度、它是0x001f 、对应于 calTemperature = 0x001f

但是、我不知道其余字节代表什么。

您能否帮助广泛定义每个字节在所有校准中代表什么?

此致、

尼尼瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    在这些字段的某些说明中、它对这些值逐位进行了细分、因为它可能并不总是分组为信息字节、并且可能是表示一个字节内某些校准字段的位。  根据 rl_sensor.h、注释提供了哪些字节映射到哪些信息的详细信息。  您是否要寻找一个特定字段来了解如何解释结构描述中未包含的字节/位?

    此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    我目前对解释 12字节数据的 rxRfGainCalData 感兴趣、我可以识别温度字节、但也想知道应用了什么 Rx 增益。 实际上、如果您能提供有关所有校准数据的字节描述、我将不胜感激。

    下面是一个列表:

    • rxAdcDcCalibData
      rxRfGainCalData
      IQmmCalibData
      txPowCalData
      powDetCalData

    谢谢!

    尼尼瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我将对此进行研究、并将在明天结束时提供和更新。

    此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    很抱歉响应出现延迟。  我仍在研究这项计划,并会在星期五结束前作出跟进。

    此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    很遗憾、我们不提供此信息。  校准期间是否存在需要执行的特定问题?

    此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Santosh。 很抱歉我的回复延迟了。 我不再需要这些信息、但最好提供这些信息。 感谢您的帮助