请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR2944 尊敬的 TI 支持部门:
LOCK0_KICK0寄存器和 LOCK1_KICK1寄存器是否 支持将 MSS_TOPRCM 寄存器 从偏移0h 解锁到1030h?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 支持部门:
LOCK0_KICK0寄存器和 LOCK1_KICK1寄存器是否 支持将 MSS_TOPRCM 寄存器 从偏移0h 解锁到1030h?
您好、Wang、
请参阅随附的主题、了解您的查询-
此致、
什鲁蒂