请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR6843 我们目前正在开发 AWE6432项目。 完成 PCBA 装配后、我们需要继续软件编程流程。 某些器件无法编程(即使它们使用相同的 IC 和相同的 PCB)。 电压测量显示5V、3.3V 和1.8V 输出(电源架构使用3.3V + 1.8V 配置)。 不过、在测量 SOP0时、电压会在高电平和低电平之间波动。 您能否告知导致此问题的原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们目前正在开发 AWE6432项目。 完成 PCBA 装配后、我们需要继续软件编程流程。 某些器件无法编程(即使它们使用相同的 IC 和相同的 PCB)。 电压测量显示5V、3.3V 和1.8V 输出(电源架构使用3.3V + 1.8V 配置)。 不过、在测量 SOP0时、电压会在高电平和低电平之间波动。 您能否告知导致此问题的原因?