尊敬的 TI 支持部门:
导入这些演示时会出现此错误、我该如何解决?
如下所示:
ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\ti\demo\awr294x\power_measurement
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Cheryl:
构建项目有两种方法。 一种是通过 CCS、另一种是通过 makefile。 对于 CCS 编译、需要在 CCS 中编译 projectspec 文件。 因此、对于您要求的这个特定演示、没有 projectspec 文件、因此无法使用 CCS 进行构建。 但是、如果您浏览 TI Resource Explorer 站点、就会有一个高端角雷达演示。 其中具有可以在 CCS 中构建的 projectspec 文件。 该演示也使用 R5和 DSP。 是的、如果项目同时使用这两个内核、您可以调试这两个内核。
您可以从她的网站下载雷达工具箱:
Br、
A·阿尼什