This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:导入这些演示时会出现此错误、我该如何解决?

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1364291/awr2944-when-importing-these-demos-there-are-will-come-out-this-error-how-can-i-solve-it

器件型号:AWR2944

尊敬的 TI 支持部门:

     导入这些演示时会出现此错误、我该如何解决?

如下所示:

ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\ti\demo\awr294x\power_measurement

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheryl:

    对于此演示、未提供 projectspec 文件。 因此、您需要使用 makefile 来编译工程、然后在 CCS 中加载.out 文件以运行该工程。

    Br、

    A·阿尼什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Anesh Anand、您好!

        CCS 不能创建一个工程来同时具有 DSP 和 ARM 编译器吗?  CCS 可以同时调试 AWR2944中的 DSP 和 R5F 内核吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheryl:

    构建项目有两种方法。 一种是通过 CCS、另一种是通过 makefile。 对于 CCS 编译、需要在 CCS 中编译 projectspec 文件。 因此、对于您要求的这个特定演示、没有 projectspec 文件、因此无法使用 CCS 进行构建。 但是、如果您浏览 TI Resource Explorer 站点、就会有一个高端角雷达演示。 其中具有可以在 CCS 中构建的 projectspec 文件。 该演示也使用 R5和 DSP。 是的、如果项目同时使用这两个内核、您可以调试这两个内核。

    高端角雷达(TI.com)

    您可以从她的网站下载雷达工具箱:

    雷达工具箱(TI.com)

    Br、

    A·阿尼什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Anesh Anand、您好!

       我是,如何同时在 AWR2944中调试 DSP 和 R5F 内核 我需要两个内核相互通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheryl:

    只需使用各自的输出(xe66和 xer5f)文件加载这两个内核、然后同时调试 R5和 C66。

    Br、

    A·阿尼什