This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:未使用的 TX 引脚

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1363557/awr2243-unused-tx-pins

器件型号:AWR2243

您好!

我们使用 AWR2243开发电路板。 如果 TX 引脚(B4、B6、B8)未被使用、保持悬空是否可接受?

根据以下讨论、如果 RX 引脚(M2、K2、H2、F2)未被使用、似乎可保持悬空:
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1302213/awr1843-unused-rx-and-tx-pins

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与德州仪器联系。  使 TXS 悬空不会对器件造成潜在损坏。 适用于所有 TI 器件、

    该故障的潜在功能影响可能是 PA (发送器)停止运行且无射频辐射。

    希望这对您有所帮助。

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shareef:

    感谢您的答复。