请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT3101 HELLOW (HELLOW)
如何为 INP 和 INM 引脚选择匹配的电容器?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Meiling、
在光电二极管的数据表中、您可以找到电容规格。 大多数时候、这是一个显示偏置电压下的电容的图表。 OPT3101可提供1VDC 偏置。 找到此图表、使用 x 轴移动到1V 偏置位置。 然后向上移动 y 轴、找到光电二极管电容。 该值将是 INP 电容。 选择匹配的并联 INM 电容、以匹配光电二极管。 这一点很重要、因为它们必须匹配、否则系统将永远无法正确消除环境光并导致测量误差。 另外、在设置光电二极管和并联电容器的布线时、请确保布线长度匹配。 像对待差分对那样对它们进行布线。 这将匹配和的 PCB 迹线电容并提高整体精度。