请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMT84 我正在使用 LMT84LP 温度传感器、我遇到输出电压会从0.9V 随机下降到0.2V - 0.6V 范围内的值的问题。 它会从良好的输出电压跳到不良的输出电压、一会儿、直到传感器在非常低的输出电压下发生故障。 此传感器由3.3V 电源供电、而滤波器是与一个2.2uF 电容器串联的100Ω。 信号随后进入 STM32处理器。
我像这样连接了许多传感器、但只有一个传感器发生了故障。 有人看到过类似的东西吗?