This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5055-Q1:压摆率限制?

Guru**** 1456440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1364617/drv5055-q1-slew-rate-limitations

器件型号:DRV5055-Q1

你好。

我计划在 我的某个设计(用于电流检测)中使用 DRV5055A4QLPGM、我似乎在数据表中找不到器件压摆率的相关信息。

我缺少什么吗? 您能直接获得这些信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yivgeni:

    这不是我们在数据表中指定的值。  我需要联系我们的设计团队、看看他们是否能提供有关这种情况的任何见解。  我明天尽量给你一个最新的消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    这一点从一开始就非常重要、因为我必须 感应到电流的变化速率 不是很小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yivgeni:

    不幸的是、我们此时不提供压摆率。  TI 确实有专为电流感应而设计的器件、或许他们团队的一些人能够为您提供帮助。 您能否更详细地说明您正在努力实现的目标?  借助这些信息、我们可能会将您引导至具有指定压摆率且符合您其他标准的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    让我通过其他方式来提问。 能否测量振幅为0.16 [T]、频率为1kHz 的正弦波磁通密度、而不存在衰减、失真或相位滞后?  

    您说过带宽为20kHz、但我假设它用于小信号激励。

    非常感谢您提供详尽的答案。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yivgeni:

    目前、我们无法测试器件在该频率下如何响应该信号强度。  Im 仍然在调查这种情况的测试权变措施、但我想我不能很快就提供很好的答案。