This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:自动标记、makefile、out2rprc

Guru**** 1624165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1363584/awr1843aop-autosar-makefile-out2rprc

器件型号:AWR1843AOP

我们已从 Vector 收到 BSW、当我们将使用 Vector 提供的 makefile 构建示例 Autosar 项目的文件应用到 out2rprc 时、会出现类似于上面的屏幕截图所示的错误。

下面的屏幕截图似乎就是问题所在、但如果在将 CODE_STATE 更改为16之后进行编译、则会发生编译错误。 请告诉我解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junhee 您好!

    这些是从 Vector 生成文件。 我们尚不了解这些错误、因此需要深入了解 makefile 上的参数为什么会出现错误。
    因为只有 Vector 会知道它们设置特定参数的原因以及会发生什么中断。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。 所以,我们也问了矢量。
    不过,我对 out2rprc 程序有疑问。 是什么导致"out2rprc"程序中出现"Bad IL range"错误?
    " IL "是什么意思?
    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junhee 您好!

    这些是 OUT 文件不正确时抛出的错误。 但由此无法找出错误、而只是指示输出文件中的错误。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saswat Kumar。

    我将 示例工程的 Makefile 中的"code_state"选项更改为"32"、并尝试进行构建。
    总之、会发生相同的错误。
    out2rprc 不支持32位指令(Arm 模式)吗?
    或者 MSS 内核可能必须 使用 Thumb 模式?

    此致、
    赵俊熙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junhee 您好!

    据我所知,没有例外,请给我一些时间。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junhee 您好!

    而不是该文件夹中的 out2rprc。
    您是否可以首先尝试使用我们的 SDK 中的文件创建 rprc 映像?

    如果它构建得当、我们就可以知道环境是正确的、

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saswat Kumar、

    在示例工程中、如果"code_state"选项为"16"、则会正常创建 rprc 文件。

    此外、我还可以通过构建自定义项目来检查环境是否正确。

    此致、
    赵俊熙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junhee 您好!

    您正在编译的项目也有任何针对定制项目的标志?

    此致、
    Saswat Kumar